(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

なでしこPRO TOOL特集 現場で活躍する女性を支援するプロツールを揃えました

安全帯

ワンハンドリトラ/業界初、片手で簡単に操作できる巻取り式安全帯

ワンハンドリトラの特長
1.ストラップを引き出し、定位置状態で作業

2.ストラップが収納される

2wayリトラ/ボタン一つで巻取りできる安全帯

2wayリトラの特長
切り替レバー方向の使い方:常にストラップが最短距離となる使い方ができるため、落下距離・衝撃荷重を最小の状態にできます。

切り替レバー方向の使い方:ストラップは引き出した位置で自動的に巻き込みが停止されます。フックから定位置作業には腰部に束縛感がないため、ゆったりと作業ができます。

胴ベルト・ランヤードなど

なでしこ安全帯用胴ベルトはココが違う!
標準サイズよりも短かく、ベルト余りによる腕などへの引っかかりを解消!
長さ2タイプ 選べる3色
ベルト余りがなくなってスッキリ!ひっかかりも減って作業しやすい
ノビロンランヤード
藤井電工
未使用時は縮んでおり、構造物への引っかかりを抑えます。赤・青・黒・シルバーの4色展開。

伸縮自在・軽量・コンパクト!伸び縮み自在の新型ランヤード

POINT
胴ベルトの取付部がコンパクトで、腰回りスッキリ
デザイン性に優れ、カラーも4色展開
商品詳細へ